请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1004869/sn74lvc2g17-ep-5v-tolerant
器件型号:SN74LVC2G17-EP大家好、
你好。
如果我的器件电源电压为3.3V、1A (或2A)输入是否为5V 而不会损坏器件? 它可以耐受5V 电压吗?
数据表显示输入接受高达5.5V 的电压。 当电源电压为3.3V 时、情况是否如此?
谢谢、此致、
艺术