This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17-EP:可耐受5V 电压?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1004869/sn74lvc2g17-ep-5v-tolerant

器件型号:SN74LVC2G17-EP

大家好、

你好。

如果我的器件电源电压为3.3V、1A (或2A)输入是否为5V 而不会损坏器件?  它可以耐受5V 电压吗?
数据表显示输入接受高达5.5V 的电压。  当电源电压为3.3V 时、情况是否如此?

谢谢、此致、

艺术