This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0101:在将3.3V 转换为1.8V 时、TXB0101是否可以使用3.3V 电源?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0101, TLV740P, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1004717/txb0101-could-txb0101-use-3-3v-supply-when-transfer-3-3v-to-1-8v

器件型号:TXB0101
主题中讨论的其他器件: TLV740PSN74LVC1G17

大家好、

我的客户需要一个单向电平转换器来将3.3V 转换为1.8V。 但是、它们只有板载3.3V 电源。  我阅读了 TXB0101数据表、我认为它不能像这样使用3.3V 电源。 对于 单向电平转换器、输出电压是否始终随电源变化? 如果没有、您可以为此推荐电平转换器吗? 谢谢~

徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 需要两个电源。 考虑添加 TLV740P 等 LDO。
    (对于单向降压转换、您可以使用 SN74LVC1G17等过压容限输入替换 TXB、但该输入仍需要1.8V 电源。)

    在没有单独电源的情况下生成较低电压的唯一方法是使用分压器。 它的功耗可能太高。