This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV595A:问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC595A, TLV809E, SN74LV594A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1004330/sn74lv595a-questions

器件型号:SN74LV595A
主题中讨论的其他器件:TLV809ESN74LV594A

您好、专家、

客户将 SN74LVC595A 用于 LED 驱动、他们希望在加电时(在时钟计时触发之前)立即点亮 LED。 已检查 DS 初始输出 Qx 状态似乎无法确定、对吗?

您会建议什么来满足客户的需求? 是否有这样的实施问题?   

谢谢。

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下拉电阻器将不起作用。

    使用诸如 SN74LV594A 的器件、此器件能够用/RCLR 输入复位输出寄存器。 (使用 TLV809E 等复位 IC 或简单的 R+C 电路。)

    LED 的正向电压和所需电流是多少? 33 Ω 非常小、与 LV 输出阻抗类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻应为180 Ω。感谢您的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我拉低/RCLR、我可以清除存储寄存器、输出引脚将为低电平、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;在'594上、将/RCLR 拉至低电平将立即强制所有八个输出均为低电平。