This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8151:热性能信息

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1002233/sn74lv8151-thermal-information

器件型号:SN74LV8151

您好!

你好。

我们的客户正在寻找 SN74LV8151PW 的热性能信息(JC 和 JB)。 您能帮助我们提供这些信息吗? 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我已请求进行此测试。 这可能需要2-3周的时间、我将在提供结果后立即向您更新。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的快速响应和帮助。

    我将等待结果。 谢谢。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    请参阅下面的热测试结果(以 °C/W 为单位):  


    Theta JA-High K:93.4  
    Theta JC,顶部:37.5
    Theta JB:48.6.
    Ψ JT:3.8
    磅/平方英寸 JB:48.2.

    谢谢、
    Rami