This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74F541:与 XC7A200T 逻辑兼容

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74F541, SN74AHCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1004449/sn74f541-logic-compatibility-with-xc7a200t

器件型号:SN74F541
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT541

大家好、

你好。

需要您的帮助来确认这两个器件之间的逻辑兼容性:

XC7A200T-2FBG676C-LVCMOS (驱动器)(VOH&VOL:2.9 & 0.4)和 SN74F541DW-LVCMOS (接收器)(VIH&VIL:2 &0.8)
它们实际上是兼容的吗? (VOH>VIH 和<vil))
我们的客户怀疑是否确实需要检查 VOH (接收器)>=VIH (驱动器)?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们兼容。 请注意、为最大负载电流指定了2.9V/0.4V 值;当连接到 CMOS 输入(无任何其他负载)时、实际电压将接近电源轨、对于具有相同电源电压的器件、无需检查输入阈值。

    SN74F541是一款功耗极低的旧器件。 如果您想将3.3V 转换为5V、请使用具有 TTL 兼容输入的 CMOS 缓冲器、如 SN74AHCT541。 您是否需要全部八个通道?