This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:xOE#接地时、上电/断电期间的 DIR 行为

Guru**** 2515455 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1003689/sn74axc4t245-dir-behavior-during-power-up-down-when-xoe-is-tied-to-ground

器件型号:SN74AXC4T245

SN74AXC4T245数据表第1页第2列中的第2段指出、必须将 xOE#引脚拉至 Vcca、以确保 IO 在加电/断电期间具有高阻抗。

在第9.2节中、有一条注意事项:xOE#引脚可被拉至 GND 以保持器件启用。

但是、数据表没有具体提到在电源斜坡期间、如果 xOE#连接到 GND、何时/如何确保方向。

如果 xOE#连接到 GND、是否有一个窗口随着电源斜升/斜降而无法保证将 xDIR 引脚拉至 Vcca 以确保所需的方向?

第8.3.6节参考了《使用 AXC 电平转换器进行无毛刺脉冲电源定序》应用报告。

  但在本应用报告中、我们没有提到如何配置 xOE#引脚、对此进行了深入探讨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    加电和断电条件不能真正得到保证、因为它们不在建议的规格范围内。 也就是说、处理 OE 输入的同一电路也处理 Dir 输入。 这意味着、一旦提供足够的电路来禁用/启用 I/O、方向也将被解析。 例如、如果 OE 接至低电平、Dir 接至高电平、当器件上电时、它将退出 Ioff 状态、并在 A 至 B 的方向设置下启用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦。

    然后、我获取响应的方式是、如果首先检测到 DIR、然后再检测到 OE、则所有存在的潜在竞态条件都很小。  根据第5节第6.3页的表、我假设 DIR/OE 对于特定 Vcca 的 VIH 和 VIL 仅有效(触发)。 这应将任何 意外的电压直通限制在这些电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再想一想...一些早期的3.3V TI 器件会说:在电源斜坡期间输出三态上升至1.5V、然后在 OE 拉高时保持三态。

    是否检测到 OE/DIR 低于发布的 VIL/VIH 或 VIL/VIH 是否是该器件获得控制的最低电压?

    低于0、65V 的感测可能非常困难、但我想更好地理解这是因为根据表6.3、VIL/VIH 随 Vcca 选择而变化。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    这是一种称为加电三态的特定功能、不包含在该器件中。  

    有关 VIH/VIL 值、请参阅此常见问题解答。 由于您要将输入拉至 GND 或 VCCA、因此您的信号将分别被解释为低电平或高电平。