This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:超低功耗电平转换器 UART 应用

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45, SN74AVC1T45, SN74AXC2T245, SN74AVC2T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1003218/sn74axc1t45-ultra-low-consumption-level-shifter-uart-application

器件型号:SN74AXC1T45
主题中讨论的其他器件: SN74AVC1T45SN74AXC2T245

大家好、

我们搜索电平斜接器以更改微控制器和 NBIoT 模块之间的 UART 电平。

微控制器的电压介于2.0V 和3.6V 之间、模块 uart 的电压电平为3.0V。

 µA 我们可以找到此器件型号 SN74AXC1T45、但其功耗非常高(最大静态电流(ICCA + ICCB)为10 μ A 乘以2)。

该器件应具有超低功耗。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最极端的温度下、20 µA 是最坏情况下的值。 典型功耗要低得多;请参阅 SN74AVC1T45数据表中的表4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的各位先生:

    明白。 但没有其他 TI 器件型号的功耗低于 SN74AVC1T45?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blindu、

    为此、我建议使用 SN74AXC2T245。 它可以处理 TX 和 RX 信号、并且具有比使用两个单通道选项更低的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AVC2T245系列和 SN74AXC2T245系列有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Blindu、

    AXC 系列可提供更好的性能、并具有无干扰的电源定序。 在大多数情况下、如果可能、为 AXC 切换任何 AVC 器件将更有益处。  

    谢谢、
    Rami