This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:它的高电平输出电压最小值是多少?

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1003587/lsf0108-q1-how-much-its-high-level-output-voltage-min-is

器件型号:LSF0108-Q1

大家好、  

您能告诉我 它的高电平输出电压最小值是多少?
我想分别知道 VCC=3.3V 和5V 高电平输出。  

此外、 其电气特性中显示的"Vik" 意味着什么?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有开漏输出。 高电平输出电压由上拉电阻器决定。

    Vik 描述了 GND 和 I/O 引脚之间的钳位二极管。 这对于正常运行无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi-San、您好!

    LSF 系列是无源器件。 I/O 引脚不是数字的、因此未列出 VOH 值。 该器件使用无源开关、只需在 EN 引脚为高电平时打开。  
    我建议查看此常见问题解答  
    [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?  在 Logic Minute 视频系列中 、我们必须详细了解 LSF 系列以及如何在系统中正确实施这些器件。

    Vik 是连接 I/O 引脚和 GND 的钳位二极管的正向电压。  

    谢谢、
    Rami Mooti