This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:最大持续输出电流

Guru**** 2821945 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV541AT, SN74LV244AT, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1002698/txb0106-maximum-continuous-output-current

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件:SN74LV541ATSN74LV244ATSN74LXC8T245

大家好、

在数据表中、我看到 持续输出电流为+/-50mA、我是否可以知道每个通道是50mA 还是整个6通道是50mA? 谢谢!

此致、

Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该值完全是理论值。 由于输出阻抗为4 kΩ、您将无法从每个输出中消耗超过1.25mA 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    感谢您的回复。 那么、它似乎无法满足我的要求。 我的要求是每通道15mA、所需的6通道、3.3V 至5V。 你有什么建议吗?

    此致、

    Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果"3.3V 至5V"表示单向信号、则可以使用具有 TTL 兼容输入的缓冲器、例如 SN74LV244AT (或具有直通引脚的 SN74LV541AT)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Cera、

    如果在6个通道中驱动15mA 电流、则将超出该器件通过 Vcc 的最大电流。 为此、我建议他们改用 SN74LXC8T245。