This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TI 解决方案建议

Guru**** 2768165 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1002683/txb0108-ti-solution-suggestion

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXS0108ELSF0108

尊敬的团队:

我们正在为 NAND 闪存接口寻找电平转换器。  

  1. CPU NAND IO 为1.8V、NAND 闪存为3.3V。
  2. CPU NAND 接口支持高达35MHz 的频率。
  3. NAND IO 数据为8位。
  4. 双向
  5. 无需方向控制

 

TXB0108是应用的理想选择、还是有其他理想部件?

请 推荐。

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 仅在非常低的负载下工作、即走线较短且无上拉/下拉电阻器。 对于1.8V/3.3V 转换、它支持高达60Mbps = 30MHz 的速率。

    TXS0108E 在所有引脚上都有上拉电阻、并且支持相同的速度。

    LSF0108可以支持更高的速度、但仅使用非常强的上拉电阻器、这需要在所有器件上都具有强大的输出驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的大力支持!

    1. 如何将 Mbps 转换为 MHz? 60 Mbps = 30 MHz?

     

    1. 关于您在 LSF0108中提到的强上拉电阻器、它应该是使能信号的200K、对吧?

     

                如果是、我们所需的只是确保在如下所示的使能引脚上使用开漏驱动器?

               

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    1.是的、正确、经验法则是 Hz = 2 x bps

    2. 200k 偏置电阻不是 Clemens 所指的上拉电阻。 他指的是 I/O 所需的上拉电阻(请参阅同一培训系列中的视频6)。 如果您计划控制 EN 引脚、那么您需要使用开漏驱动器进行控制。