This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 交叉参考 MAX6467XS22D3+T

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74121, SN74LV123A, TPS3422, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1003248/ti-cross-for-max6467xs22d3-t

主题中讨论的其他器件:SN74121SN74LV123ATPS3422SN74LVC1G123

大家好、

我们正在寻找 适用于 MAX6467XS22D3+T 的 TI 产品  

我们 的要求:当输入信号从高电平变为低电平时、输出需要立即变为低电平并在一段时间内保持低电平(至少10微秒)、然后变为高电平(无论输入低电平时间周期如何)。

有关更多详细信息、请找到以下快照。

此致、

Spandana Peramala。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Spandana、

    此功能可通过单稳多谐振荡器和 Q/输出实现。 Sn74LV123A 将具有此功能。  输出脉冲的宽度、如保持低电平的时间、 可通过外部电容器和电阻器进行调节。 不过、这将是2通道。 SN74121是一款可提供相同功能的单通道器件。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rami 的回应。 您能否为我们的应用推荐任何脉冲发生器?

    此致、

    Spandana Peramala。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spandana、

    [引用 userid="281707" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1003248/ti-cross-for-max6467xs22d3-t/3706893 #3706893"]是否可以为我们的应用推荐任何脉冲发生器?

    SN74LV123A 不符合您的要求的哪一部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回答。 PCB 上有空间限制。 我们的单元处于最后一个原型阶段。 因此、我们不希望较大的器件对布局造成太大的干扰。 我们更喜欢具有最少引脚和最好 SOT 封装的简单 IC。 VCC、GND、CT (用于设置复位时间)信号输入和信号输出引脚。 我们首选的输出逻辑是来自输入的逆变器。

    此致、
    Spandana Peramala。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕我们没有符合此要求的器件。 SN74LV123A 是我们产品系列中最匹配的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们将 TPS3422用于我们的应用、会有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS3422由 TI 内部的其他团队处理--请使用 TPS3422作为器件型号来创建新主题、以咨询他们的团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    谢谢你。 我为它提起了一个单独的螺纹。 但是、对于哪种更适合我们的应用 TPS3422或 SN74LVC1G123有任何意见?

    应用要求:

    每当输入信号变为低电平时、无延迟地生成低电平脉冲(并在脉宽持续时间之后恢复高电平、而不管输入信号的状态如何)。  

    此致、
    Spandana Peramala。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    当输入为高电平时、我们需要生成低脉冲。  SN74LVC1G123提供输出输入。 您是否有任何其他部件提供低电平有效脉冲、而与输入状态无关?

    此致、

    Spandana Peramala。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G123具有独立的输入、可在下降沿和/或上升沿触发。 (请参阅 使用 SN74LVC1G123单稳多谐振荡器进行设计的第5.2节。)