This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:SN74LVC1T45DCKR 的输入处于高电平和低电平之间

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7011, SN74LVC1G17, TLV4041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001516/sn74lvc1t45-the-input-to-sn74lvc1t45dckr-is-in-between-high-and-low

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件:TLV7011SN74LVC1G17TLV4041

大家好、

我们的客户希望了解当 SN74LVC1T45DCKR 的输入处于高电平和低电平时、以及是否可以始终将输入保持在电源电压的中间时、将增加多少额外电流(ICC)。

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常为几毫安(没有保证限值):

    Δt Δv 超过 μ V/μ s 限制;请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    添加施密特触发缓冲器(例如 SN74LVC1G17)可实现此类信号、但不会降低功耗。 对于真正的模拟信号、最好使用比较器(例如 TLV7011、TLV4041)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回答。 您能否分享上图来自何处 ? 我只想向客户提供参考文档。

    感谢您的支持!

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    这可在 低压逻辑(LVC)设计人员指南中找到

    此特定图形为文档第1-19页(第1节第19页)的图1-7、这将是 PDF 的第39页。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami 和 Clemens、大家好、

    根据客户、 下图显示了一些迟滞、但另一个图显示了振荡。 LVC 是哪种情况、还是与温度相关?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 输入具有少量的迟滞、但这还不足以防止慢速信号。