This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:是否可以在不转换的情况下通过电压?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1003278/lsf0204-possible-to-pass-through-voltage-without-translating

器件型号:LSF0204

你(们)好。

我们需要将电压电平从 3V3 (编程器侧)转换为1v8 (在 PCB 上)、并可选择通过3V3到 PCB 而不进行转换(因此3V3到3V3通过)。

使用 LSF0204是否可行?

如果没有、还需要考虑其他器件吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bart、

    LSF 是一款无源开关、无论 VCC 电平如何、I/O 均可耐受5V 电压、因此您应该能够为 Vccb 提供3.3V 电压、为 Vcca 提供1.8V 电压、并且只需将3.3V 电压应用于所需的侧。

    基本上是数据表中图10-1中的设置,其中3V3为输入之一:  


    谢谢、
    Rami