This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC08A:不同的输入电压电平

Guru**** 2929760 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC08A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1003211/sn74lvc08a-different-input-voltage-levels

器件型号:SN74LVC08A

我们将调查 SN74LVC08A 的故障案例。  

有一个问题。 如果 input1和 input 2的输入电压都不同、则该器件是否运行良好? 如果不是、那么它不能用于2个输入电压电平的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使输入电压不同、高于 VCC 也没有问题。

    如果器件损坏、可能是由于输入电压超出绝对最大额定值(低于–0.5V 或高于6.5V)。