This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV245A:未使用的 I/O 悬空问题:电路原理图审阅

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1003184/sn74lv245a-unused-i-o-floating-issues-schematic-review

器件型号:SN74LV245A

大家好、

客户将未使用的 I/O 处理为悬空。

由于审查、客户将未使用的 I/O 处理为悬空。

我们将输入部分中浮动的 B6、B5连接到 B4、将 B1连接到 GND。

我连接了 A6和 A5、它们在输出部分浮动、A4和 A1带 GND。

根据具体情况、输入 B4将使用 VCC 或 GND 电压施加。

请查看修订版原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输入确实必须连接到有效的逻辑电压(VCC 或 GND)。

    未使用的输出只能保持断开状态。

    通常、仅当您想增加驱动强度时、才会为一个信号使用多个并行输出。 由于上升/下降时间较短、这可能会增加 EMI。