This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD14538B:VDD=3V 时未提供规格和#39

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CD14538B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1002220/cd14538b-no-spec-s-provided-at-vdd-3v

器件型号:CD14538B

CD14538B 数据表声称 VDD 可能低至3V、但在该工作电压下未提供规格。
请发送有关在 VDD = 3V 时运行 CD14538B 的电气规格

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    CD4000技术系列最适合15V 操作。 对于3V 电源、我建议使用 SN74LV221A 或 SN74LV123A

    谢谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    数据表显示 VDD=3V 处于 CD14538B 的工作范围内。

    我的问题是、在该 VDD 值处的规格是什么。

    我还没有寻找替代器件。

    感谢你的帮助。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有规格。 当 VDD = 3V 时、该器件可保证正常工作、不保证任何电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    该器件可在 VDD=3V 时正常工作。

    我只需要"正确工作"的准确定义。

    在 VDD=3V 时申请使用数据表是否错误?

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    这不是数据表中的错误、器件将在 Vdd= 3V 时正常工作。 为了估算数据表中未直接列出的特定参数、我建议使用线性插值方法。  常见问题解答在数据表中给出的规格值之间估算规格值的最佳方法是一 个很好的资源、其中包括 Excel 文件示例。

    请记住、这些 CD4000器件针对15V 用例进行了优化、数据表提供了5V、10V 和15V 的规格、因此这些外推在低电压下的精度较低、  但是、由于这些值是最坏情况下的值、因此它们仍应提供良好的器件性能指示。 尽管如此、我仍然建议 将 SN74LV221A 或 SN74LV123A 用作 此3V 用例的更好性能选项。

    谢谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "正常工作"意味着输出将对触发器和复位输入做出正确反应。

    内插不起作用、因为没有任何低于3V 的电压规格。外推不太可能起作用、因为3V 接近内部晶体管的阈值电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony 和 Clemens。

    我将看到从5V/10V 数据到3V 的外推结果。

    如果不是很好、我将看到如何将设计更改为使用'221或'123。

    保罗