This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC193:SN74HC193PWR ESD 等级协商

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1002561/sn74hc193-sn74hc193pwr-esd-level-consultation

器件型号:SN74HC193

您能否提供 SN74HC193PWR 的 ESD 级别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我找到的内容  

    HBM 2.5kV

    mm 200V

    我找不到任何现成的 CDM EDS 测试数据。 这是否也是必需的? 如有必要、我可以继续提交 ESD 请求。

    谢谢、
    Rami