This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:CLVC1G125MDCKREP:分层对元件可抗性有何影响?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1002797/sn74lvc1g125-clvc1g125mdckrep-what-is-the-delamination-impact-on-the-component-fiability

器件型号:SN74LVC1G125

您好!

器件型号为 CLVC1G125MDCKREP。

我的旧案例 CS0483892的结论是:2019年数据代码没有可靠性报告。 我们使用此日期代码(确切地说是1929年)。 在我们的器件上发现分层(您可以在我的案例 CS0483892中找到报告)。 请说明对组件的可抗性有何影响?

提前感谢您。

Yohann Yvenou


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此论坛专门用于设计支持。

    对于客户退货和有关质量的问题,请通过供应商和 FA 流程来处理,听起来您已经熟悉了这一点。