This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G32:标记问题 SN74AUP1G32DPW

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001688/sn74aup1g32-marking-issue-sn74aup1g32dpw

器件型号:SN74AUP1G32

你好!

您可以帮助我提供年度和月份的二进制日期代码标记

2017年12月?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elena、

    电气规格不会受到生产日期的影响、因此我不能完全确定您尝试对其进行解密的原因。 同时、我将询问我们的质量团队、看看他们是否能帮助解码

    谢谢、
    Rami


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elena、

    我从我们的质量团队得到了回复、似乎应该从2020年10月开始。 您是否有发货标签? 我们可以从发货标签中确认这一点

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一个分销商的发货标签、没有其他标签。  

    我们经常遇到有关解码生产日期代码的问题、因为 我们的产品中对旧产品的使用有限制。 我们有 PCN# 20150413000、带格式标记

    您可以对软件包 X2SON 的二进制代码进行解密、或 澄清其二进制代码中包含的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elena、

    我不能提供这一点。 我将您的形象发送给了我们的质量团队、并向我提供了日期和年份。 该日期也可在团队建议查看的发货标签上找到。  
    此论坛旨在帮助您了解电气特性、因此我可以提供的大多数信息都是此信息、并阐明生产日期不会影响规格。

    谢谢、
    Rami Mooti  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、  

    谁可以帮助我解决这个问题? 可能会发送一封官方信函?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试我们的客户支持、但我不确定他们会提供您所要求的内容。  

    ticsc.service-now.com/.../

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!