This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:输入高于电源

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1002541/sn74lvc8t245-input-higher-than-supply

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125

设计

我们有一个案例需要器件 SN74LVC8T245支持5V 输入、而相关电源为3.3V、这是否起作用?  A 和 B 电源都是3.3V、但 I/O 输入是5V。

如果没有、我们是否有器  件可以支持、我们发现 SN74LVC1G125工作正常、但 SN74LVC1G125只有1位、4位或8位会更好。  

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    我建议您在 以后的问题中使用我们的常见问题解答页面。 如您所见、此问题一直在热门常见问题解答列表的第4个部分中讨论。