This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS00-Q1:输入阈值温度变化

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS72-Q1, SN74HCS00-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1002287/sn74hcs00-q1-input-threshold-temperature-variations

器件型号:SN74HCS00-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74HCS72-Q1

大家好、TI 专家!

 SN74HCS00-Q1和 SN74HCS72-Q1的数据表提供了输入高阈值和低阈值变化、但只有25度。

您能帮我 估算最小高输入电平和最大低输入电平、以便在-40至+105度的温度范围内提供可靠的开关吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ivan、

    这是电气特性表中的数据表。 电气特性在额定温度范围内(-40至+125C)。 我在下面以黄色突出显示了这一点。 数据表指出、典型额定值是在25°C 下测得的唯一额定值。  我用红色下划线标出了这部分内容。


    谢谢、
    Rami