This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7400:SN7400

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001977/sn7400-sn7400

器件型号:SN7400

需要以下参数的 IOH (min)和 iih (min)值。 数据表中未提供该器件。   

SN7406DR-5V 电源

SN74F38DR-5V 电源

TPS386596L33DGKR - 3.3V 电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些器件都具有集电极开路/漏极开路输出、因此指定 IOH 毫无意义。 如果您需要高电平电压、那么您有一个上拉电阻器、电流由该电阻器决定。

    IIH (max)是您的电路必须能够处理的最坏情况下的泄漏电流。 未指定最佳情况下的泄漏电流 IIH (min)、因为它为零(或足够小、因此无关紧要)。