This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC123:CD74HC123NSR

Guru**** 2812325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001957/cd74hc123-cd74hc123nsr

器件型号:CD74HC123

Rxに100kΩ(RG2012P-104-D)、Cxに10µF(GRM188R61C106K)を接続。計算上はTwは450msですが、実測値は238msでした。

原因をご教示頂けませんでしょうか?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采用小型封装的陶瓷电容器具有糟糕的直流偏置特性。 预计为−47%。 考虑使用电解电容器(可能具有高泄漏电流)或薄膜电容器。