This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:需要一个芯片的器件型号、该芯片能够以至少300Mbps 的速率执行5V 至3V3转换

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001901/sn74lvc2t45-wanted-a-part-number-for-a-chip-that-can-do-5v-to-3v3-transition-at-atleast-300-mbps

器件型号:SN74LVC2T45
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G34

您好!

我们正在为其中一个应用寻找电压转换器。 电压需要从5V 降至3V3、数据速率至少为300Mbps。 它可以是单向和 CMOS。

我们选择的此芯片在420Mbps 时只能达到3V3 -> 5V、我认为不符合我们的要求。

您能为我们的应用提供器件建议吗?

感谢你能抽出时间  

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    在50pF 负载下、LVC 系列能够在3V (350Mbps)时支持高达175MHz 的频率。

    如果您只需要具有5V 输入容差的双路缓冲器、我建议您使用 SN74LVC2G34。