This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:SN74LVC1G17 VCC 和 GND 接近于短路。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/999340/sn74lvc1g17-sn74lvc1g17-vcc-and-gnd-are-close-to-short

器件型号:SN74LVC1G17

我有一个问题。


当 VCC 和 GND 接近短路时、SN74LVC1G17出现故障的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您在这里询问的内容不是很清楚。 当 Vcc 短接至 GND 时、电流将尖峰并可能导致器件损坏。 您是否希望找到您的短接的根本原因? 您能否提供有关您在这里观察到的内容的更多详细信息? 提供您所看到的内容的原理图、图像或波形有助于我识别短路的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想他试图说、这些器件发生故障、当它们发生故障时、电源引脚和接地引脚之间的电阻非常低。 这反过来会拉低电源轨并关闭电路板的其余部分。 它可能发生了多次。 我打赌的是电气过载(EOS)、这通常是由静态放电引起的、或者可能是在上电或断电时运行不正常的电源。 首先、我将在下电上电期间查看电源引脚和 I/O 引脚、并确保所有这些看起来都正常。 如果可以、我会查找静态放电路径。 是否连接到用户界面(键盘、电缆、按钮等)?

    有很多可能的原因、我们需要更多信息来帮助解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    器件发生故障、VCC 和 GND 之间的电阻降低、电源电压下降。

    从电路板上移除器件可消除电源压降。

    该器件连接到热敏电阻。

    它用于对热敏电阻的电压电平进行数字转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji、

    您是否已重启电源并检查 I/O 引脚和进入器件的电源是否如上述 Dale 建议的那样。 这将有助于调试和查找原因。 如果您有任何波形屏幕截图、我可以看到这也很有用。  
    移除设备时、您是否在上放了新的设备或相同的设备? 我想看看这是不是特定芯片的问题、还是这是芯片设置和容差的重发问题。  

    您是否也可以提供设置的原理图?

    谢谢、
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami  

    感谢您的回答。

    让我们检查您的建议。

    相关器件的原理图随附。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji、

    感谢您分享电路、您能否提供我在上述请求中提供的任何信息? Dale 也有一些好的建议。 您是否更换过芯片? 您是否检查过电路板本身是否存在短路?  

    [报价 userid="409034" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/999340/sn74lvc1g17-sn74lvc1g17-vcc-and-gnd-are-close-to-short/3698536 #3698536]\n 是否已重启电源并检查 I/O 引脚和进入器件的电源是否如上文所建议的 Dale 所示。 这将有助于调试和查找原因。 如果您有任何波形屏幕截图、我可以看到这也很有用。  
    移除设备时、您是否在上放了新的设备或相同的设备? 我想看看这是不是特定芯片的问题、还是这是芯片容差设置的问题。
    Unknown 说:
    我的赌注是电气过载(EOS)、通常是由静态放电引起的、 或者可能是在上电或断电时表现不佳的电源。 首先、我将在下电上电期间查看电源引脚和 I/O 引脚、并确保所有这些看起来都正常。 如果可以、我会查找静态放电路径。 这是否连接到用户界面(键盘、电缆、按钮等)?

    该器件仍可在2.5V 电压下运行、因此您能否进一步澄清"器件发生故障时"的含义? 它是否停止工作您看不到正确的输出、或者电源是否会降至2.5V、这在您的分析中被视为故障? 在这里、波形将再次有所帮助。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami。

    连接 VREG 波形。

    通常 VREG 为5V。
    但是、由于器件故障、这种情况只能达到3.16V。

    输出 VREG 的器件会监控电压电平、并出现低电压误差。

    (该器件是一款电机驱动器。)

    如果您移除 SN74LVC1G17、VREG 将高达5V。

    大约30到50中的1将导致上述现象。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji、

    根据您提供的信息、您可能会有点难看到原因是什么。 在处理器件时、您是否采取了任何 ESD 预防措施? 这可能是由于随机器件中定期发生电放电。

    您希望在这里做什么? 当您超过阈值时、该缓冲器将仅输出 VCC 电平。 您的目标是在给定温度下触发某个事件吗? 您不会使用您的设置对温度进行数字转换、而是在超过特定温度范围后发送高信号。

    此外、如果不能同时查看 I/O 信号的外观、则功耗范围将会降至最低。 您能否为 I/O 提供一个范围、以便我们可以查看发生的情况、以及 I/O 中是否有任何可能导致这种情况的原因。 我不确定4类示波器显示的是什么、或者它是否相关、但它需要1.6A 电流、这对于该器件而言过高。
    我唯一的其他想法是关于电流。 当您按原样偏置输入时、您将具有电流尖峰。 我不确定这是否会对您的稳压器造成问题。 对于 CMOS 输入、您通常希望这些输入位于电源轨上。 这里我没有任何输入示波器快照、但从您发送的电路中、您看起来不会处于电源轨、但无论电压是多少、1.2k 和热敏电阻之间的分压器都会具有低电平。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、

    您似乎正在将其用作电机的过热保护。 那么、我假设 PTC 与电机或电机驱动器器件进行热耦合? 因此、当 PTC 超过约110C 时、启动线被驱动为低电平、以防止启动电机。 您需要在 VCC 线路和 LVC17的输入上放置示波器、并在启动和关断期间以及电机运行期间查看。 当电机开关时、可能会有一些噪声尖峰电感耦合到输入中。 在这种情况下、您可能需要在 LVC17的输入端添加电阻器-电容器滤波器、并将其物理安装在靠近输入引脚的位置。 当电机关闭时、VCC 轨上可能会产生电感尖峰。 电机开关周围是否有二极管缓冲器? 并寻找组装和使用中的 ESD 机会。 您在组装区域具有良好的 ESD 过程控制?