This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT221:CD74HCT221E 逻辑图

Guru**** 2514095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001823/cd74hct221-cd74hct221e-logic-diagram

器件型号:CD74HCT221

逻辑图中存在错误。 我知道使用量正在下降、Harris 或他们之前的 RCA 可能会造成原始错误、但我想无论如何我都会报告。 A 和 B 输入都驱动相同的线路。 不驱动其中一个或非门输入。 A 和 B 输入的极性相同。 下面的图表显示了我认为它应该是什么样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Scott、

    感谢您提出并告知我们。 正如您所说的、这是一个旧的 Harris 器件、因此需要大量的时间和资源才能"减少"这一问题并修复错误。 虽然这是一个错误、但它是一个相当小的错误、不会影响我们绝大多数客户的正确使用。  

    我已将其添加到我们的内部跟踪系统中、以便在下次更新此数据表时进行审查和更新。 但是、我将其标记为低优先级、因此可能需要很长时间才能审查、修复和实施问题。

    谢谢、
    Rami