This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:触摸屏中的电压电平转换器问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001730/txs0104e-voltage-level-shifter-issue-in-touch-panel

器件型号:TXS0104E

您好!


我们已连接 LCD 及其触控工作电压3.3V、并且使用了电平转换器 IC TXS0104ERGYR、我们已连接1.8V 逻辑电平的 I2C SCL/SDA、另一个端电压将转换为3.3V、但在电平转换后无法获得 I2C 地址、 我们还连接了上拉至 I2C

请浏览下图以供参考。
请查看原理图并提供您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去耦电容器必须靠近器件。 当然、它们不能与使用铁氧体磁珠的器件分离。 将 FB 移到电源附近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Clemens 提到的、您需要去耦电容器靠近器件、FB 靠近电源、因此我要切换该位置。  
    您使用的上拉电阻器值是多少?