This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245无毛刺脉冲加电

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001767/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245-glitchfree-power-up

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245

您好!

有关 SN74LVC8T245双电源电平转换器的问题。

我已经阅读过关于这一议题的一些以前的条目,但仍想问这一点。

以下情况:
-端口 B = 5V (I/O 侧)、端口 A = 3.3V (FPGA 侧)
-首先是5V 斜升、然后是5V 生成的3.3V 电压
-工作方向是固定 A 至 B (DIR = H)
-我们不希望在加电期间在端口 B 上驱动任何毛刺脉冲

DIR = H 表示 A 至 B、DIR = L 表示 B 至 A

OE#具有3.3V 电源的上拉电阻(稍后通过 FPGA I/O 控制/启用)。

如何确保加电期间 I/O 侧(端口 B)上没有任何输出干扰?
该器件具有在任何电源处于低电平(例如< 0.4V)时使所有输出处于高阻抗状态的特性。
但是3.3V 电源斜升阶段(3.3V 电源斜升范围为0.8V... 2.0V)。
如果我们也在 DIR 上有一个到3.3V 的简单上拉电阻器、
B 端口输出是否不会出现短时毛刺脉冲、例如、当交流 OE#开关电平(禁用电平)为1.8V、而实际 DIR 开关电平为1.2V 时?
在 DIR 上设置下拉电阻(随后通过 FPGA I/O 切换到 H)是否更安全(在这种情况下)(FPGA I/O 在上电期间以及之后的一段时间内处于高阻态)、
因此、3.3V 电源上升期间的任何潜在驱动输出干扰(因为 OE#电平尚不准备禁用)都将定向到 FPGA I/O (而不是卡 I/O)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要 OE#与 VCCA 一起上升、它就不会被读作低电平。

    总之、只需使用 SN74LXC8T245、它具有无干扰电源定序。