This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204的上拉电阻设计

Guru**** 2949170 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001795/lsf0204-pull-high-resistance-design-for-lsf0204

器件型号:LSF0204

大家好、  

对于 LSF0204、在将器件分别配置为推挽或 OD 时、您能否帮助确认内部连接/方框图是什么?

例如、如果我们将器件设置为 OD、那么我们是否需要考虑内部上拉电阻? 如果我们将器件设置为推挽、客户应考虑多大的内部拉高电阻?

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    LSF0204可与开漏和推挽器件搭配使用、但没有针对这些器件进行配置的设置。

    有关 LSF 系列转换器工作原理的详细信息、请参阅此简短视频系列: https://training.ti.com/node/1139264?context=1139264

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。