This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH573:SN74LVTH573,此部件100%未通过功能测试

Guru**** 1194890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001622/sn74lvth573-sn74lvth573-this-part-100-failed-function-test

器件型号:SN74LVTH573
TI 此器件 (MPN:SN74LVTH573DWR)无法100%通过我们的功能测试。  
但以下2个器件可以通过:

SN74LVC573AQDWRQ1 是自动等级

SN74LVC573ADW  是通用器件

 
因此我们希望寻求 TI 的支持:   与  其他器件 SN74LVTH573AQDWRQ1 和 SN74LVC573ADW 相比、器件 SN74LVTH573DWR 是否有任何主要的不同参数 ?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVTH 器件具有更高的驱动强度、总线保持输入和更小的温度范围。

    您具体测试了什么、故障的症状是什么?