This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:静态电流和工作电源电流是多少?

Guru**** 2767775 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1000986/txs0108e-q1-how-much-quiescent-current-and-operating-supply-current

器件型号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0108E

大家好、  

您能否告诉我(1) VCCx 输入和 无输入/输出逻辑变化时的静态电流是多少、以及(2) 输入/输出逻辑变化时的工作电源电流是多少?

(1)静态电流:"ICCA + ICCB 组合电源电流"和"VI = VCCI 或 GND、IO = 0"表示8uA、这是我想知道的电流吗?

(2)我们如何计算工作电流? 它是否与数据速率、输入逻辑占空比、输出电容、  它使用的通道数、静态电流和 VCCx 有关?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    对于(1)、您正确、8uA 值表示器件在无输出时的最大静态电流。

    对于(2)、有多种因素会影响器件的工作电流、包括负载电容、频率和电源电压。 我建议使用应用手册 CMOS 功耗和 CPD 计算 、该应用手册更详细地介绍了如何针对特定情况计算这些值。 请注意、对于这些计算、您需要在公式中使用输出电源(VCCO)。 常见问题 解答如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗 也可能很有帮助。

    谢谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    感谢您的支持。

    I 已了解 Ptotal = PS (静态电流)+ PT (用于开启和关闭的内部 CMOS 电容电流消耗)+ PLC (用于更改其逻辑的外部容性负载电流消耗)+ PR (外部负载电流消耗)

    这意味着对于这些开关+电容和电阻负载电流、I consumption total =静态电流(8uA)+内部 CMOS 充电电流、这是正确的吗?

    您能告诉我 CPD 值吗?

    顺便说一下,我发现 VOH 最小值是0.67*VCC。 这意味着、如果 VCC=5.0V、VOH 最小值可能为3.35V、它是正确的吗?

    此致、
    Ochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    上面的 I 消耗公式看起来是正确的。 对于此器件、我建议您使用商业版 TXS0108E 数据表中给出的 CPD 值。 对于该器件、商业和汽车器件的 CPD 值应相同。 请参阅以下  内容、了解 TXS0108E 数据表中的 CPD 值:

    您还可以更正、当 VCCB = 5V 时、VOH 最小值= 3.35V。 请注意、VCCB 的范围不能为1.65V 至5.55V、但根据建议的工作条件、VCCA 被限制为1.4V 至3.6V。

    谢谢、

    Anthony