This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:电路回顾和上拉电阻器查询

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102-Q1, TCA9517-Q1, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1000170/lsf0102-q1-circuit-review-and-pull-up-resistor-inquiries

器件型号:LSF0102-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9517-Q1TCA9517

大家好、TI 支持团队

在 LSF0102-Q1的设计过程中、我们收到了一位客户的询问。

请查看随附的电路。

连接到 LSF0102-Q1的主机(调制解调器)上拉电阻的建议值为2.2k Ω。

在应用相应的电阻器时是否存在任何可能的问题?

或者是否有您可以推荐的价值?

此外、LSF0102-Q1和 TCA9517-Q1之间有何差异?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、mJ、

    我不支持 TCA9517器件、因此无法对其功能进行评论。 对于 LSF 器件、这些上拉电阻器对其来说不是问题。 上拉电阻的大小将决定上升时间、从而决定总数据速率。 I2C 速度通常较慢、因此2.2千欧姆可能可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是无源开关。 当一条线路被拉至低电平时、两侧之间有一个直接连接、 并且两个上拉电阻器并联工作。 检查所有器件是否能够驱动产生的电流。

    TCA9517是一款缓冲器、因此两侧均为隔离式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens

    感谢您的回答。

    您对总体原理图有什么意见吗?

    如果您在第一次询问时对电路图有任何意见、请作出回应。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的评论确实适用于 原理图。 1 kΩ|| 2.2 kΩ ≈688 Ω、因此您可能需要使用较大的电阻器、例如 两侧均为4.7 kΩ。

     kΩ TCA9517、您可以在两侧使用2.2 μ F。

     kΩ 为3.3V 侧选择1k Ω 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens

    根据下表应用上拉电阻器值。

    根据上表、有一个问题需要问、在施加上拉电阻时、是否可以根据调制解调器为1.8V 线路施加2.2k Ω 电阻。

    你可以吗?

    整个电路是否没有问题?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、mJ、

    电路没有问题。 我建议您观看 有关 LSF 系列的这些培训视频。 如果接口器件无法从器件两侧的上拉电阻器中吸收电流、则需要增大尺寸。 培训系列中的视频6将帮助您计算系统的电阻器尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该表中最小的电流为3mA、但这并不意味着3mA 是您可以使用的最小电流。

    您只需要高频信号的高电流。 Δ I I²C 非常慢、通常在1mA 或更低的电流下工作。