This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT244:特色 SN74HCT244N (PDIP) e CD74HCT244E (PDIP) e 74HCT244 (PDIP)

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001351/sn74hct244-differenze-tra-sn74hct244n-pdip-e-cd74hct244e-pdip-e-74hct244-pdip

器件型号:SN74HCT244

Buongiorno a tutti、

根据 I seguenti 器件型号、是否提供了 vi chiedo cortesemente la differenza technica e di prestazioni techniche tra sra SN e CD?

SN74HCT244N (PDIP)  e  CD74HCT244E (PDIP)  e 74HCT244 (PDIP)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将上述内容翻译成:

    [引用 userid="486799" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001351/sn74hct244-differenze-tra-sn74hct244n-pdip-e-cd74hct244e-pdip-e-74hct244-pdip "]

    大家早上好、

    请询问以下器件型号的 SN 和 CD 系列之间的技术差异和技术性能?

    SN74HCT244N (PDIP)和 CD74HCT244E (PDIP)和74HCT244 (PDIP)

    [/报价]

    这些器件的技术规格在以下位置的数据表中提供:

    https://www.ti.com/lit/gpn/sn74hct244

    https://www.ti.com/lit/gpn/cd74hct244

    我们不销售"74HCT244"--如果您是指竞争对手的器件,请参阅他们的产品说明书以了解技术规格。