This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8153:SN74LV8153应用问题

Guru**** 2502385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001143/sn74lv8153-sn74lv8153-application-question

器件型号:SN74LV8153

大家好、

8153能否在从低电平状态变为输出后将其保持为高电平 、直到出现下一个输入信号? 它是否受输出模式设置的影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dane、

    在内部、它将保持高电平状态、但主要差异将处于开路集电极模式、您将无法实际将输出驱动为高电平。 推挽将能够实际驱动它。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mooti,

    它是否能够锁存信号? 我是说、当输入在高电平状态后变为悬空时、它是否能够保持输出高电平/低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dane、

    这取决于其他输入和输出结构的状态。 如果您正确遵循真值表、它将会锁存。  

    例如、在使用集电极开路输出结构的最后两种情况下、 DN 输入是什么(用"X"表示)无关紧要、它将保持为高电平。 但是、在前两个条件中、/Reset 为高浮点值、不能保证任何状态。  

    不过、我建议不要将任何输入悬空

    [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    谢谢、
    Rami