This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:CAN CLR 仅用作复位脉冲、而不用作触发器

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001281/sn74lvc1g123-can-clr-be-used-only-as-resetting-pulse-but-not-as-trigger

器件型号:SN74LVC1G123

请参阅下图。 能否使用 CLR 引脚复位输出脉冲、但 CLR 不应再次触发输出脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    您需要将 CLR 输入与其他输入之一进行协调、以防止在清除输出后触发。

    我在上面用蓝色 T 标记了触发输入。

    当 CLR\被强制为低电平时、器件立即复位、从而关闭输出脉冲。

    如果 A\为低电平且 B 为高电平、则将 CLR\切换回高电平将触发输出。

    如果 A\为高电平或 B 为低电平、则将 CLR\切换回高电平将会触发输出。

    根据您的图(Nexperia 数据表中的图8)、

    CLR\标记的(1)上的上升沿会触发输出脉冲、因为 B 为低电平、从而禁用器件的触发输入。  

    标有(2)的上升沿会导致触发、因为 B 为高电平、从而启用触发输入。

    换言之、我们的器件的工作方式与 Nexperia 器件相同。