This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:有关 TXS0104E 的一些问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001328/txs0104e-some-questions-about-txs0104e

器件型号:TXS0104E

尊敬的团队:

更具体地说、请参阅下图、VDDH 和 V3V3来自不同的电源轨、但都是3.3V。

我们是否可以像下面那样使用 TXS0104、因此我们不必担心 VCCA 会大于 VCCB、从而导致内部保护二极管会发生正向偏置。

 

 

非常感谢!

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    如数据表中所述、电源条件为 VCCA≤VCCB、因此 VCCA 上的电压必须等于或小于 VCCB、且不能大于。 这种情况应该是好的。