This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55462:SNJ55462FK 封装顶部的方形材料

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1000906/sn55462-material-of-square-on-top-of-package-for-snj55462fk

器件型号:SN55462

您好、TI 专家

看一下"SNJ55462FK"器件的"LCC (FK)|20"封装、封装图顶部有一个小方形、需要知道该方形由什么材料组成、即它是导电材料还是墨水?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如  需了解有关此封装问题的更多信息、请直接通过 s-dmello@ti.com 向我发送电子邮件。

    我们将进一步研究此材料。

    谢谢、

    Shreyas