This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:阈值确认

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1001154/sn74lvc1g17-confirmation-of-thresshold

器件型号:SN74LVC1G17

您好!

当读取数据表中的表7.5时、它显示了3V 电源的 V (t+)、最小值为1.48V、最大值为1.92V。   我正在写入以确认器件在输入处于或高于1.48V 之前不会转换为正输入、并且可能会在逻辑转换生效之前一直转换至1.92V。   这种理解是否正确?  如果是这样、那么始终低于1.48V (假设为0.7V)的噪声输入就不可能产生意外转换。  这种理解是否正确?  还有其他意见吗?   

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 HSG、你的理解是正确的。 如果逻辑已处于低电平、并且低于1.48V 最小值、则它将保持低电平、直到超过正向阈值(1.48V 最小值或1.92V 最大值)、在这种情况下、它将变为高电平。 负向阈值 V (t-)也是如此。
    Rami