This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:VCCA 和 VCCB 电平

Guru**** 2524750 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1000972/txb0304-vcca-and-vccb-levels

器件型号:TXB0304

您好!

请您告诉我、在 w.r.t 的一侧、是否存在任何有关逻辑电平的限制 B 侧。

VCCA 应<= VCCB。 如果是、电压电平差应该是多少?

2. VCCA 和 VCCB 可以是额定3.6V 最大限制范围内的任何电平。 即 VCCA 可以<=>VCCB。

我设计了一个原型板、将 TXBN0304用作电平转换器之一、在这种情况下、我将 VCCA 保持在 VCCB > VCCB、并且它工作正常。 但现在我计划将其投入生产、并希望确认这是否正常、或者是否应该 将我的设计更改为具有 VCCA < VCCB。

谢谢、此致、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    只要 VCCA 和 VCCB 处于建议的运行条件内、TXB0304就可以在 VCCA<=VCCB 或 VCCA>=VCCB 下运行。 有关器件数据表中指定的电源建议、请参阅以下内容。

    谢谢、

    Anthony