This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:总线保持

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH8T245, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1000875/sn74lvc8t245-bus-hold

器件型号:SN74LVC8T245

您好!

由于这款基于 LVC 技术的器件具有总线保持功能、我们是否仍需要考虑保持悬空的输入?   如果保持悬空会导致器件潜在损坏、是否会发生这种情况?   若然, 一般情况如何?   应用报告 SCBA004D–1994年7月–2016年9月修订的慢速或浮点 CMOS 输入的影响意味着总线保持电路存在保护、但不清楚这是否能够在所有情况下提供保护。

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    并非所有 LVC 器件都具有总线保持功能。 所做的操作将以名称中的 H 表示、例如 SN74LVCH8T245
    对于 SN74LVC8T245、您需要将其连接到 GND。  

    [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    如果这只是一个拼写错误、而您打算询问 LVCH 系列、则无需将其拉高或拉低。  

    从数据表中:  
    '有源总线保持电路将未使用或未驱动的输入保持在一个有效的逻辑状态。 不建议在总线保持电路中使用上拉或下拉电阻器。"

    希望这对您有所帮助!
    Rami