This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCD 信号

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/999871/ccd-signal

主题中讨论的其他器件:LM98555

大家好、

我们 客户的电路结构是前端 FPGA + CCD 信号电平转换器 IC +后端 IC。 FPGA 的 CCD 信号是3.3V 电平信号、需要 CCD 信号的3.3V->5V 电平转换。 CCD 时钟频率为35MHz、后端 IC 时钟引脚的输入电容为350pF。 CP 和 RS 信号的频率也为35MHz、但脉宽为周期的四分之一、后端 IC 的 CP 和 RS 引脚的输入电容为20pF。 需要考虑 IC 传输延迟对总体驱动信号时序的影响。

是否建议使用合适的电平转换 IC? 我在 TI 官方网站上找到了 LM98555 CCD 驱动器 IC、但它仅在30MHz 下工作。 您是否有任何其他解决方案

此致、

Amy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您所评论的、建议 LM98555频率为30MHz。 我们建议使用=<30MHz。 其他 LM98xxx 器件是集成度更高的器件、其中包括模拟前端/ADC。

    此致

    Shinya   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    抱歉、我不明白为什么您建议使用 LM98555、它的工作频率为30MHz、低于客户要求的35MHz (客户 CCD 信号最大频率为35MHz)。 这是否不会影响信号的性能?

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    35MHz 可在客户的应用中与 LM98555配合使用。 只要接受数据表中的器件性能、就可以了。

    我们没有其他类似 LM98555的 IC。  

    此致

    Shinya Morita