This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:用于 UART 应用的 TXB0102

Guru**** 2931230 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, SN74AXC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1000188/txb0102-txb0102-for-uart-application

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: SN74AXC2T245

用于 UART 应用的 TXB0102

TXB0102通常用于 UART 转换。 以下情况是否会导致一些问题?

  1. 首先为目标板加电、提供 VCCA 和 VCCB。
  2. 然后将 UART 电缆连接到目标板。

 我们担心的是、UART RXD 两侧都可能是 Hi-Z。 (一侧为输入、另一侧为悬空。)

也许、TXB0102被配置为错误的方向、这是因为两侧都是 Hi-Z 此时连接 UART 电缆会产生什么问题吗?

谢谢、

-黎庆宁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Charles、

    如果 TXB 器件被禁用、所有 I/O 将被禁用(这意味着两侧都将为高阻态)。 只要电缆物理连接时有足够的系统级 ESD 保护、我就不会看到这方面的任何问题。

    对于 UART、最好使用 SN74AXC2T245器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    如您所知、大多数设计不 控制 OE 引脚。  只需将 OE 直接连接到 VCCA 即可。  我提到的情形、 主机和外设都是 Hi-Z TXB 不知道哪个方向正确。  这就是我们关心的问题。

    MCU 启动同样存在问题、我们提供电源和 OE 电源。 但 MCU 需要时间自行复位。 如果我们在不拉低 OE 引脚的情况下更改方向、会产生什么副作用?

    到目前为止,我们没有遇到任何问题。  这就是我们需要您发表意见的原因。 根据您的回答、它似乎起作用、但设计不好。

    我曾在 UART 应用中使用过 SN74LVC1T245。 还 看到许多人使用 TXB 系列。 我知道   、xT245的优点是不会出现方向混淆和高驾驶灵活性。

    感谢您的回复、

    -黎庆宁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 从不配置为单个方向;OE 为高电平时、两侧的输出驱动器始终处于激活状态。 kΩ 的4k Ω 电阻器允许其他(更强)器件覆盖电压。

    当两侧都不由其他器件驱动时、TXB 将保持最后一个状态(如总线保持电路);上电后、初始状态为随机状态、为高电平或低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    明白了!

    谢谢、

    -查尔斯