This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:SN74LVC1G125DCK6

Guru**** 2420510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/999859/sn74lvc1g125-sn74lvc1g125dck6

器件型号:SN74LVC1G125

大家好、

SN74LVC1G125DCK6是 TI 产品吗?

数据表中未列出此产品。

我想知道它是什么类型的产品。

是否可以替换以下内容?

SN74LVC1G125DCKR→SN74LVC1G125DCK6

SN74LVC2G17DCKT→SN74LVC2G17DCK6

对此,

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    是的、这些是 引脚对引脚的替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我想知道这两者之间的区别。

    为什么数据表中缺少此器件型号?

    此产品是否符合 RoHS 标准?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    数据表中没有缺失器件型号-不应存在该型号。 DCK6版本已停产。

    最有可能 的是、它们是 由于某种原因而提供给特定客户的定制变体、并且不再生产、因为对它们没有需求。

    封装选项附录中的所有有源器件的数据表中提供了 RoHS 合规性信息、如下所示:

    如果您希望器件不包含锡引线、我建议订购上表中突出显示的74LVC1G125DCKRG4。 LVC2G17具有类似的器件型号 SN74LVC2G17DCKRG4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    谢谢你。 我知道这是一个 EOL 产品。

    我想购买 SN74LVC1G125DCKR 或 SN74LVC2G17DCKT、但由于交货时间长、我想购买市场上有库存的 DCK6。

    我想知道 DCK6是否符合 RoHS 标准。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议联系供应商。 他们应该拥有该信息、因为他们需要在所发器件的标签上打印该信息。