This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:电气特性:INA226 TCA9803 TMP468 TS3A24157

Guru**** 2814325 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, TCA9803, TMP468, TS3A24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/999328/tca9803-electrical-characteristics-ina226-tca9803-tmp468-ts3a24157

器件型号:TCA9803
主题中讨论的其他器件:INA226TMP468TS3A24157

您好!

 

在我们的当前设计中、我们使用以下组件。 请 分享电气特性 VOH   (最小值)、 VIH (最小值)、 VOL (最大值)、 VIL (最大值) 以完成直流分析。

 

  1. INA226
  2. TCA9803
  3. TMP468
  4. TS3A24157

 

谢谢、

此致、

Meria  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中列出了这些值、但 仅使用这些值、您将无法获得准确的分析。

    这些电压限值是针对特定测试电流指定 的、因为输出电压取决于输出电流。 (请参阅 [常见问题解答]如何确定 CMOS 逻辑器件的输出电压(VOH、VOL)或输出电流(IOH、IOL)? 和 [常见问题解答]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?)

    当 CMOS 输出连接到(高阻抗) CMOS 输入且没有其他负载时、电流约为零、输出电压将为 VCC 或 GND。 因此、通常不会对此类信号进行直流分析。

    仅当存在实际负载电流时、才需要进行直流分析。 I²C、使用上拉电阻器时、Δ I 的情况就是如此。 但必须知道实际负载电流;请分享您的设计原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我理解逻辑。 但在数据表中、并非所有4个值都可用。 如果您可以共享   VOH (最小值)、 VIH (最小值)、 VOL (最大值)  、VIL (最大值) B、那么完成初步的直流分析会很有帮助。

    谢谢、

    此致、

    Meria  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Δ I I²C 开漏信号、因此没有 VOH

    所有 I²C 器件都符合 I²C 规范中的电压/电流要求、因此它们将相互配合使用。

    我不知道您使用的其他信号; 请分享您的设计原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meria:

    我不确定您查看的是哪种数据表。 因为克莱明暗示、您是否意味着 VOH 未列出?

    以下是所有器件的电气特性:

    INA226

    TCA9803

    TMP468

    TS3A24157

    对于该器件、VIL 和 VIH 会根据您的电源电压而变化。 我只粘贴了3V 电源电压值。 数据表列出了不同电源电压的更多值。

    最棒的

    Chris