This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS07:工作 Vcc:4.5V ~ 5.5V,您期望什么行为?

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/999809/sn74ls07-operating-vcc-4-5v-5-5v-what-behavior-do-you-expect

器件型号:SN74LS07

各位专家:

由于现场调节不良、我的客户正在使用 Vcc 范围为4.5V 至5.5V 的逻辑。 此器件的额定电压范围为4.75V 至5.25V。 在这种 Vcc 情况下、您期望会出现哪种降级?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将不再保证电气特性。

    但不会发生任何真正糟糕的事情。 不同 的 VCC 将导致流经 内部电阻器的电流不同(见下文)、这可能会略微改变开关阈值、开关速度和/或驱动强度。