This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV175A:在功率启动级中、Q 的输出是多少?

Guru**** 2510315 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV175A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/999663/sn74lv175a-what-is-the-output-of-q-when-in-power-start-up-stage

器件型号:SN74LV175A

大家好、

客户正在 将我们的 SN74LV175A 用于其电池组。 客户想知道在启动时 Q 的输出是什么?  启动时、/CLR、CLK、D 的输入连接到 L?

如数据表所述、处于稳定状态时、器件的输出为 L、但处于电源启动阶段时、Q 的输出是多少? 它是否仍然是 L?

希望得到您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="417466" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/999663/sn74lv175a-what-is-the-output-of-q-when-in-power-start-up-stage "]客户想知道在启动时 Q 的输出是什么?[/quot]

    如果不清除器件(即 CLR\=未知状态或高电平)、则启动时输出为未知状态。

    这里有一个有关此主题的常见问题解答: [常见问题解答]锁存器件的默认输出是什么? (触发器、锁存器、寄存器)

    [引用 userid="417466" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/999663/sn74lv175a-what-is-the-output-of-q-when-in-power-start-up-stage "]并且在启动时,/CLR、CLK、D 的输入连接到 L?

    如果 CLR\输入在电源电压至少为2V 之前保持低电平、则一旦器件激活、输出将被强制为低电平。

    不保证低于2V 时的工作电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在电源启动时、当 CLR/、CLK 和 D 保持低电平时、我们能否确保 Q 的输出为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

    我不确定我如何能够比我上面说的更清楚。