This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245PWR -查询

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/999671/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245pwr---query

器件型号:SN74LVC8T245

我们提供3.3V 作为 VCC。

我们有以下问题、

1) 我们可以为 IO 线路提供高达5.5V 的电压、还是必须在 VCC 电源范围内

2) 如果我们为 IO 线路提供高达5.5V 的电压、则输出是否稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="486307" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/999671/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245pwr---query ]1.) 我们可以为 IO 线路提供高达5.5V 的电压、还是必须在 VCC 电源范围内[/报价]

    当 IO 引脚设置为输入时、即处于高阻抗状态、则无论电源如何、都可以施加高达5.5V 的电压:

    [引用 userid="486307" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/999671/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245pwr---query ]2.) 如果我们为 IO 线路提供高达5.5V 的电压、则输出是否稳定。

    输出不应强制高于电源值。