This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104应用

Guru**** 2386460 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74AHC125, TXB0101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/999134/txb0104-txb0104-application

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: SN74AHC125TXB0101

大家好 、整个团队

现在、我使用 TXB0104将 3.0V 电压 I2S  转换 为3.3V  电压 I2S、

我是否可以像这样使用 它? 以及 数据速度如何、因为我只能看到输入电压1.2,1.5,1.8,2.5,3.3数据速度、而不是3.0 Votage 速度?

I2S 输入数据线和输出数据线需要上拉电阻?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 还适用于数据表中所列电压之间的所有电压。

    TXB 一定不能与上拉电阻器一起使用。

    读取3.0V 信号时、3.3V 输入应无问题;请参阅  接收器件的 VIH 规格。 如果您确实想缓冲信号、只需使用 SN74AHC125等纯缓冲器即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,但3.0V 请勿在数据表中列出,正确地将输入与3.0V I2S 连接、将输出与3.3V I2S 连接?您的意思是3.0V I2S 信号可以直接连接到3.3V 的 I2S 器件。 它不需要 txb0101芯片进行转换、对?如果使用 txb0104进行转换、则 I2S 从3.0V 到3.3V 的转换率约为?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Clemens Ladisch

    在我看来、txb0104的输出驱动能力非常弱、只有20uA、因为我需要从 txb0104的输出连接三个 I2S 器件、两个 I2S 放大器和一个编解码器。 这是否需要添加缓冲器?

    您是否推荐 sn74ahc125。 这可以执行输入3.0V I2S、输出3.3V I2S 转换、还有一个缓冲器功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 确实对于多个器件和/或长迹线而言可能太弱。

    数据表显示、在3V 电压下、SN74AHC125的 VIH 为2.1V。因此、在3.3V 电压下、VIH 将约为2.4V、这对于3V 信号来说绰绰有余。 (我怀疑您的 μ I²S 器件具有类似的 VIH 规格;只有 当您需要缓冲时、才需要 SN74AHC125。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AHC125似乎是单向的、I2S 信号是双向的。 如果建议使用其他符号、则可以在自由方向检测到该符号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我 I²S、Δ I 不是双向的。 您的电路中有哪些确切的信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这可能是我的描述错误。 SN74AHC125只能是 A 到 B、但 I2S 信号中有数据输入信号、需要 B 到 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    将3.0V I2S 输入与3.3V I2S 输出相连接是对的、您的意思是3.0V I2S 信号可以直接连接到3.3V 的 I2S 器件。 它不需要 txb0101芯片即可进行转换、对?
    是的、这就是 Clemens 的目标。 如果接收信号的器件是3.3V 器件、则3.0V 输入将远高于~2.4V 的预期 VIH 阈值。 现在我无法保证您的阈值是多少、因此建议您检查 I2S 器件的器件规格。 但它应该大约为2.4V。  

    这里可能不需要转换器。 如果您在输入之间寻找一个缓冲器、则 SN74AHC125器件是一个不错的选择。 对于需要 B 至 A 的信号、您只需将其与需要 A 至 B 的信号相对接线即可。A 和 B 有助于识别方向、但您不限于将一个器件的所有输入仅用于 A 侧。 如果您在 AHC 上使用3V 电源、则 VIH 为2.1V、我预计您的侧边器件和 B 侧器件的 VIH 大致相同、因此它应该可以正常工作。  
     

      

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢您、