This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH8T245:数据速率和工作频率转换

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/999342/sn74axch8t245-data-rate-and-operating-frequency-translation

器件型号:SN74AXCH8T245

您好!

我一直在阅读电平转换器的数据表、一些数据表量化以 Mbps 为单位的速度、有些数据表使用 MHz。  德州仪器(TI)是否有在两者之间进行转换的标准方法?  我无法通过 Google 找到全行业一致的答案。

例如、对于100MHz 时钟、我听说这意味着200Mbps、100Mbps 或50Mbps 数据速率。  这是什么、为什么?  在一个周期中、似乎没有足够的时钟边沿来从100MHz 周期创建200Mbps 数据速率。   

最棒的

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    当我们采用逻辑器件等数字器件时、我们将专门讨论方波、其中您将具有上升沿和下降沿。 当每个边沿有一位时、100MHz 的工作频率等于200Mbps 的最大数据速率。 这在大多数数字器件中很常见。
    例如、您在 AXCH 中看到的数据速率、即从1.8V -> 3.3V 转换为380Mbps、相当于380/2 = 190MHz 的工作频率。 这是每行的。 因此、每个 I/O 都可以在此频率下独立运行。  

    我不确定您在哪里看到它的标记有差异。 这是在不同的数据表还是一般设计中? 如果您发现时钟和数据速率之间存在不同的区别、则可能是某些特定器件内部使用的协议和计时、或者是连接的器件之间使用的协议和计时。 也就是说、如果您的实现需要在每个上升沿进行读取、那么您的100MHz 时钟肯定会转换为100Mbps。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的澄清。  我一直将边沿计数为每个周期最多2个。  对我来说、周期是一个完整周期、具有:

    (上升沿)高电平(下降沿)低电平

    您能否展示您所谈论的内容的示意图?

    在任何情况 下、我都会看到 LSF010x (以 MHz 为单位)和 SN74AXCH8T245 (以 Mbps 为单位)的数据表中指定的速度不同。  这就是我需要对翻译进行澄清的原因。  我正在使用100MHz 时钟。

    最棒的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我认为您对它的理解是正确的。 一个周期是每个周期的一个完整周期和两个位、一个上升沿和一个下降沿。  




    在100MHz 时、LSF 实际上会将其推向频率限制。 SN74AXCH8T245可以很好地支持该频率。  

    希望这对您有所帮助、
    Rami